大家好、Namastey!
我使用 TPS65133为仪表板生成双电源+-5V。 向 IC 施加输入(3.7V)后、我观察到过热、然后它停止工作。 请帮助我解决问题。 我正在正确遵循数据表。 我使用了2个 IC、它们都被吹走了。 是否有任何特殊的协议可以使用它? 是否有人可以为我提供布局证明? 或者、请建议我生成双电源。
谢谢
Mukul Singh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mukul、
原理图接线似乎正确。 我唯一能想到的可能是电感器 L1、L2饱和电流额定值可能不够高、这可能会导致流经内部开关的电流更高。
这些4.7uH 电感器是什么、它们的饱和电流额定值是多少?
此外、VPOS 和 VNEG 上的负载电流是多少?
如果完全移除负载、器件是否正确调节 VPOS 和 VNEG?
请告诉我这些问题的答案、以帮助进一步调试。
此致、
辽卡特
尊敬的辽卡特:
电感器 µH 为:- MLZ2012M4R7WT -高频电感器、4.7 μ H、MLZ 系列、500mA、0805 [2012公制]、 乘法器、0.3欧姆乘 TDK
负载电流:-我没有添加任何负载电路。 正如您在原理图中看到的、仅给出了一个 LED、后跟一个470欧姆电阻器@ VPOS 引脚。
VIN -我施加5伏作为 VIN。
"如果完全移除负载、器件是否正确调节 VPOS 和 VNEG?" 如前所述、电路中没有负载。
当我施加 VIN =5V 时、LED 常发光、几秒钟后、它停止发光、IC 中会产生过多热量。 我已经测试了2块电路板、它们都产生了相同的结果。
注意:-我的 Avin PVIN 和 EN 引脚短路。 是这样吗? 请告诉我 EN 引脚的输入信息?
您好、Mukul、
将 EN 连接到 VIN=5V 不是问题。 它可以是1.2V 至 VIN 范围内的任意值。
我想知道负载电流、电感器饱和电流规格和 Vin 电压、以确保峰值电感器电流不会超过其饱和电流规格、但如果没有负载(仅 LED)、则从该角度而言不存在任何问题。 在这种情况下、我对器件为什么会发热感到很损失。 我唯一能想到的可能是一些电路板组装问题。抱歉、我没有任何其他建议或想法。
此致、
辽卡特
您好、Mukul、
请参阅以下链接中的 TPS65133 EVM 用户指南、该指南是一个完整的 EVM 设计、包括原理图、布局和物料清单。 如果需要、您也可以从 TI store 购买此 EVM。
此致、
辽卡特