请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 SIR/Mam、
我将 BQ7791500用于 NMC 电池、我是否知道 我们可以使用什么 BQ7791504版本 IC、因为它具有 OV 4.2V、UV 2V 和 OCD、SCD、它们的用途都令人失望。
对于 OV 3.9V 和 UV 2.5V、我可以将其用于 LFP 电池
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.