This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ7791504

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841078/bq77915-bq7791504

器件型号:BQ77915

SIR/Mam、

我将 BQ7791500用于 NMC 电池、我是否知道 我们可以使用什么 BQ7791504版本 IC、因为它具有 OV 4.2V、UV 2V 和 OCD、SCD、它们的用途都令人失望。

对于 OV 3.9V 和 UV 2.5V、我可以将其用于 LFP 电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    我们目前没有支持3.9V OVP 和2.5V UVP 的 BQ77915配置。 如果您对这些阈值感兴趣、请联系您当地的销售代表。  

    对于 BQ7791504、这是客户的自定义请求。 它们的应用要求禁用某些功能。 如果您想要这些功能、则必须选择器件的其他版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn  

    请联系 印度班加罗尔的当地销售代表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    我将联系您当地的销售办事处、并告诉他们联系您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn  

    我正在等待当地销售办事处的联系。

    请联系 印度班加罗尔的当地销售代表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    请给我发送私人邮件。