你好、
我想在写入相应的 CELLBAL 寄存器时测试电池平衡是否正确激活。 我现在只有一个万用表、因此我想问我可以测量的电压和相应的预期值是什么引脚(以哪里为基准)
下面是我的原理图的一部分:例如、如果我向 CELLBAL1写入0x01、我是否应该从 VC1到 GND 寻找一些值?
非常感谢、
Robert
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、
我想在写入相应的 CELLBAL 寄存器时测试电池平衡是否正确激活。 我现在只有一个万用表、因此我想问我可以测量的电压和相应的预期值是什么引脚(以哪里为基准)
下面是我的原理图的一部分:例如、如果我向 CELLBAL1写入0x01、我是否应该从 VC1到 GND 寻找一些值?
非常感谢、
Robert
您好、Robert、
除了 http://www.ti.com/lit/pdf/slua749中电池平衡操作的说明 外, 另请参阅 http://www.ti.com/lit/pdf/slua775的图5 。 查看 R54、R52等引脚上的电压可以很好地观察运行情况、但使用电阻式电池仿真器为电池供电时、电池上的电压会崩溃、从而降低 FET 的栅极电压、R54上的电压可能不会显著变化。 可能适合查看电池仿真器电阻器上的变化情况、或查看 VC1相对于 VC0或 GND 的电压。
您好、Robert、
听起来电池平衡已开启、但不为外部 FET 供电。
逗号已附加到链接、请参阅 http://www.ti.com/lit/pdf/slua749 、我将尝试在上面进行编辑。
我检查了一些电压(当电池平衡打开时):
我测量的 Vgs = D13上的电压=-1.0V 至-1.5V (波动)这是否足以为 FDY1002PZ P 通道 FET 供电?
在这里、我查看了 VC0 (黄色)和 VC1 (蓝色): 
我注意到它与 http://www.ti.com/lit/an/slua775/slua775.pdf 中的图5不完全相同
有没有关于为何我似乎无法打开外部 FET 的想法?
您好、Robert、
如果 C1相对于电池和 C0具有低阻抗源、则当您平衡 VC0和 VC1时、应消耗大约1/2的 C1电压。 如果这足以完全导通 FET、则 R54在导通时应约为 C1电压。
如果您具有电池电压的电阻分压器、R54将与底部电池仿真电阻器并联、电压通常会下降、直到 FET 开始关断。 在这种情况下、电压可能会异常变化。 小型电池仿真电阻器会有所帮助、但会变得很热。