This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:CELLBAL 测试

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842523/bq76940-testing-for-cellbal

器件型号:BQ76940

你好、

我想在写入相应的 CELLBAL 寄存器时测试电池平衡是否正确激活。 我现在只有一个万用表、因此我想问我可以测量的电压和相应的预期值是什么引脚(以哪里为基准)

下面是我的原理图的一部分:例如、如果我向 CELLBAL1写入0x01、我是否应该从 VC1到 GND 寻找一些值?


非常感谢、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

     除了 http://www.ti.com/lit/pdf/slua749中电池平衡操作的说明 外, 另请参阅 http://www.ti.com/lit/pdf/slua775的图5 。  查看 R54、R52等引脚上的电压可以很好地观察运行情况、但使用电阻式电池仿真器为电池供电时、电池上的电压会崩溃、从而降低 FET 的栅极电压、R54上的电压可能不会显著变化。  可能适合查看电池仿真器电阻器上的变化情况、或查看 VC1相对于 VC0或 GND 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 是的、我现在正在使用电阻式电池仿真器。 我有9个串联电压、每个电压大约为3.1V。 当我将0x11写入 CELLBAL1时、我在 R54处看不到任何电压。 测量 VC1相对于 GND、我得到大约2.2V 的电压。

    此外、我似乎无法打开您的第一个链接。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    听起来电池平衡已开启、但不为外部 FET 供电。

    逗号已附加到链接、请参阅 http://www.ti.com/lit/pdf/slua749 、我将尝试在上面进行编辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了一些电压(当电池平衡打开时):

    我测量的 Vgs = D13上的电压=-1.0V 至-1.5V (波动)这是否足以为 FDY1002PZ P 通道 FET 供电?

    在这里、我查看了 VC0 (黄色)和 VC1 (蓝色):

    我注意到它与 http://www.ti.com/lit/an/slua775/slua775.pdf 中的图5不完全相同

    有没有关于为何我似乎无法打开外部 FET 的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我不确定您要查看哪些波形。  任何低于 GND 的情况似乎都很奇怪。  我觉得您应该有足够的栅极电压来打开 PCH FET。  您可以确保 FET 正常工作并正确焊接。  您必须找到错误的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题可能是由于外部 FET 损坏;因为我刚刚更换了 FET、 现在在电池平衡开启时、R54上的电压(大约1V、波动)会出现。 电池平衡开启时、电池上的预期电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    如果 C1相对于电池和 C0具有低阻抗源、则当您平衡 VC0和 VC1时、应消耗大约1/2的 C1电压。  如果这足以完全导通 FET、则 R54在导通时应约为 C1电压。  

    如果您具有电池电压的电阻分压器、R54将与底部电池仿真电阻器并联、电压通常会下降、直到 FET 开始关断。  在这种情况下、电压可能会异常变化。  小型电池仿真电阻器会有所帮助、但会变得很热。