请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23753A 主题中讨论的其他器件:、 PMP9282
你好--
我正在考虑在 PoE PD 中使用 TPS23753A、该 PD 还必须能够接受低至~12V 的外部适配器电源。 此应用是一种 IIoT 产品,必须能够在环境温度>70C、环境温度>85C 的情况下使用 SLA 电池电源(12V 额定电压)或 PoE 运行。 在~3.3V 时、总功率要求大于5W、而在大于8W 的可用功率下、我会感到更加舒适。
在测试 TPS23753AEVM-004 (3.3V 输出、12V 输入时规格为~6W)时、我注意到变压器会显著发热、因此磁芯绝不会在超过室温的情况下保持在工作温度限值内。 看起来、EVM 变压器(Coilcraft HA3801-AL)针对1:0.15和150uH 的 PoE ~48V 输入进行了优化。 根据 SLVA305C 中的设计方法、在低压线路中、变压器看起来应该更像1:0.25和12 μ H……
有几个问题...
- 是否有人知道是否存在现成的变压器或适用于在~12V 时工作~8W 的 TPS2375x 的评估设计?
- 如果开发定制变压器、是否存在有关选择合适磁芯尺寸的经验法则、文档或指南?
- 如果过热不是问题、最好继续使用 EFD15
- 我知道 EFD20可以在不同供应商的解决方案上进行测试、但该解决方案过于昂贵。
- 如果开发定制变压器、是否存在为同步整流器 FET 的驱动绕组选择适当匝数比的任何文档或指南、或者这只是为了确保 Vgs 在整个输入范围内保持适当的限制? 没有 DRV 绕组不是一个障碍、因为我可以使用理想的二极管控制器。
感谢大家的任何意见!
--马特