This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:针对低压线路/APD 运行的电路/磁性优化

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, TPS23753AEVM-004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799345/tps23753a-circuit-magnetics-optimization-for-low-line-apd-operation

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:、 PMP9282

你好--

我正在考虑在 PoE PD 中使用 TPS23753A、该 PD 还必须能够接受低至~12V 的外部适配器电源。 此应用是一种 IIoT 产品,必须能够在环境温度>70C、环境温度>85C 的情况下使用 SLA 电池电源(12V 额定电压)或 PoE 运行。 在~3.3V 时、总功率要求大于5W、而在大于8W 的可用功率下、我会感到更加舒适。

在测试 TPS23753AEVM-004 (3.3V 输出、12V 输入时规格为~6W)时、我注意到变压器会显著发热、因此磁芯绝不会在超过室温的情况下保持在工作温度限值内。 看起来、EVM 变压器(Coilcraft HA3801-AL)针对1:0.15和150uH 的 PoE ~48V 输入进行了优化。 根据 SLVA305C 中的设计方法、在低压线路中、变压器看起来应该更像1:0.25和12 μ H……

有几个问题...

  1. 是否有人知道是否存在现成的变压器或适用于在~12V 时工作~8W 的 TPS2375x 的评估设计?
  2. 如果开发定制变压器、是否存在有关选择合适磁芯尺寸的经验法则、文档或指南?
    1. 如果过热不是问题、最好继续使用 EFD15
    2. 我知道 EFD20可以在不同供应商的解决方案上进行测试、但该解决方案过于昂贵。

  3. 如果开发定制变压器、是否存在为同步整流器 FET 的驱动绕组选择适当匝数比的任何文档或指南、或者这只是为了确保 Vgs 在整个输入范围内保持适当的限制? 没有 DRV 绕组不是一个障碍、因为我可以使用理想的二极管控制器。

感谢大家的任何意见!

--马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    TPS23753AEVM-004将是目前我们产品系列中针对这种工作条件提供的最佳解决方案。 然而、PMP9282具有一个满足这个运行条件的 DCDC。 如果热性能(如测试报告中所示)适合您的应用、您可能可以使用 TPS23753A 复制相同的功率级(在 DigiKey EP13+内核中提供变压器)。
    http://www.ti.com/tool/PMP9282

    2.下面的链接中提供了一些变压器设计应用手册;但是、它更详细地介绍了变压器设计、而不是选择现成的合适磁芯。 通常、对于现成的产品、您可以按功率和输入电压、然后按尺寸进行搜索。
    www.ti.com/.../slup126.pdf

    3、正确的做法是、VGS 必须足够高、才能完全驱动 FET、并且在输入范围和最大预期占空比条件下不超过绝对最大 VGS。 最好也尽可能减小漏电感。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我将介绍该参考设计。

    --马特