Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P, TPS61253A, TPS61022, BQ24073
主题中讨论的其他器件: TPS61253A、 TPS61022、 BQ24073
您好!
我阅读了相关的文章 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/757404 、也遇到了可闻噪声问题。 我测量了升压转换器输入和输出端的电压、并在轻负载条件下(约30-60mA)在16-19kHz 左右看到纹波。 下图黄色表示 Vin、绿色表示 Vout。 VIN 和 Vout 以 TPS61236P 标签为基准。
这也是我的原理图。
我知道、在轻负载下、升压转换器应进入 PFM 模式。 Vout 上的波形与数据表中的图20中给出的波形相匹配(我无法在图中得出分时信息)。 此升压转换器在可闻频率范围(20Hz 至20kHz)内运行是否正常? 我是否可以进行修改以避免该范围或至少降低噪声?
注:
我已经在电路板上和电路板上使用1.5F 电容器进行了测试。
2.我在输入端增加了额外容量(150uF) MLCC。
3.评估板上的钽不会改变可闻噪声。
4.在使用1.5F 电容器的初始启动期间、电路板产生更大的噪声。 (在该状态下、超级电容器将 Vout 拉低至低于 Vin、从而关闭升压。 当输入电压低于输出电压时、它会再次启动。 这会持续到电容器充电为止)
这是电路板布局图