This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:定制 PCB 和评估板中的可闻噪声

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P, TPS61253A, TPS61022, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841175/tps61236p-audible-noises-in-both-custom-pcb-and-in-evaluation-board

器件型号:TPS61236P
主题中讨论的其他器件: TPS61253ATPS61022BQ24073

您好!

我阅读了相关的文章 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/757404 、也遇到了可闻噪声问题。 我测量了升压转换器输入和输出端的电压、并在轻负载条件下(约30-60mA)在16-19kHz 左右看到纹波。 下图黄色表示 Vin、绿色表示 Vout。 VIN 和 Vout 以 TPS61236P 标签为基准。

 

这也是我的原理图。  

我知道、在轻负载下、升压转换器应进入 PFM 模式。 Vout 上的波形与数据表中的图20中给出的波形相匹配(我无法在图中得出分时信息)。 此升压转换器在可闻频率范围(20Hz 至20kHz)内运行是否正常? 我是否可以进行修改以避免该范围或至少降低噪声?

注:

我已经在电路板上和电路板上使用1.5F 电容器进行了测试。

2.我在输入端增加了额外容量(150uF) MLCC。  

3.评估板上的钽不会改变可闻噪声。

4.在使用1.5F 电容器的初始启动期间、电路板产生更大的噪声。 (在该状态下、超级电容器将 Vout 拉低至低于 Vin、从而关闭升压。 当输入电压低于输出电压时、它会再次启动。 这会持续到电容器充电为止)

这是电路板布局图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    轻负载条件下的开关频率可能处于可闻噪声频率范围内。 噪声通常由陶瓷电容器产生、也与陶瓷电容器在 PCB 中的放置有关。 没有很好的解决方案。 以下是我的建议:

    1.将大型封装陶瓷电容器替换为钽电容器。 (但仍需要小型封装陶瓷电容器来产生开关频率噪声)

    2.使用具有强制 PWM 模式的器件、如 TPS61253A、TPS61022。

    您的项目的输入和输出条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入条件的电压范围为2.8V 至4.4V。 输出条件为5V、最大电流消耗为2A、稳定电流消耗高达1.5A (USB 充电)。

    放置低噪声电容器(如下面的电容器)是否有助于降低噪声?

     https://www.digikey.com/products/en/capacitors/ceramic-capacitors/60?k=&pkeyword=&sv=0&pv405=2208&sf=1&FV=ffe0003c&quantity=&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    是的、我认为这种电容器应该有所帮助。 如果成本可以接受、至少我们可以尝试这种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    感谢您的回答。 我们将尝试用这些隔音罩替换较大的封装盖。 可能需要一段时间(一个月或两个月)才能测试这些电容器。 当我们开始测试时、我将分享我们在该主题上的发现。 请将此主题保持打开状态。

    谢谢、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    很抱歉、我无法让该主题保持打开一个月或两个月。 因为我们要求在一段时间内关闭该职位。

    关闭帖子后、您仍可以回复。 如果 帖子是锁定的、则很容易提出相关问题、我们将快速回复支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    我们对此问题进行了一些进一步的测试、发现可闻噪声由稳定的噪声和可变频率噪声组成。

    我们在 FB 引脚上看到的电压尖峰似乎相当频繁且较大。 我们将10pF 电容(C18)增加至150pF (GRM1885C1H151JA01D)。 这样就消除了尖峰、我们不再听到该可变频率噪声。 我们尝试了82pF (GRM1885C1H680JA01D)、但仍在听到声音并在 FB 上看到小尖峰。 在相位裕度或可靠性方面、使用150pF 电容器是否存在任何问题?

    此外、我们还订购了一些低噪声电容器(ZRB15XR60J106ME12D 和 ZRB186R60J226ME11L)。 我们采用了其中一个定制 PCB 板、并在升压附近替换了两个22uF 电容器和一个10uF 电容器。 此外、我们还更换了电池连接器和 BQ24073电源芯片附近的4个其他22uF 电容器。 我们发现这会显著降低稳定的噪声。  

    我们还运行了从电路板到 TPS61236评估板的导线。 我们发现低噪声完全消失了。 然后、我们将电路板上较大的电感器封装(8 x 8mm)替换为较小的封装尺寸(4 x 4mm)。 当使用较小的封装时、我们确实注意到有一个与我们的定制 PCB 相似的噪声抑制电容器打开。 因此、似乎获得了最安静的升压配置、因此应使用更大的8mm 电感器。 (我们移除了评估板上的钽、发现可闻噪声没有差异)

    Tyler  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一项测试、

    将正常的805封装22uF 替换为正常的603封装22uF 不会显著降低噪声水平。

    Tyler  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢您的实验和更新。

    由于升压转换器的输出端具有1.5F 的大电容器、因此反馈正向电容器可能有助于降低输出端的纹波。 陶瓷电容器中的电压纹波会导致噪声。 这是用于优化 CFF http://www.ti.com/lit/an/slva289b/slva289b.pdf 的应用手册 

    根据其磁芯材料和制造方法、电感器也可能产生噪声。 另请询问电感器供应商是否可能产生噪声。 4*4mm 电感器的器件型号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的电感器与数据表中推荐的电感器制造商相同。

     https://www.mouser.ca/ProductDetail/Coilcraft/XAL4020-102MEC?qs=zCSbvcPd3pbLq0M7ZKfPRA%3D%3D

    Xal4020-102MEC

    我们的电路板空间非常有限、因此我们必须采用更小的封装尺寸。

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是使用10pF 前馈电容器时从大约30mA 到1.3A 负载的输出电压瞬态响应。

    这是使用150pF 前馈电容器时从大约30mA 到1.3A 负载的输出瞬态响应。

    响应时间大致相同。 我发现的唯一区别是、在150pF 情况下、过冲百分比略高。 10pF 降至约4.925V、150pF 降至4.875V。

    可以肯定地得出结论、使用150pF 前馈电容器不会出现不稳定问题吗? 这是我们设计中最大的电流跳变(当插入 USB 器件进行充电时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稳定性是可以的。 但输出电容器在低温下性能不佳。 请尝试在应用的最低温度下执行类似的测试。  

    此外、在 VOUT 波形中添加一个5V 直流失调电压、以便波形可以放大以了解更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    我能够在升压接近冻结时进行测试。 但是、我们的应用适用于户外、因此温度可降至-20至-30摄氏度。 这是1.3A 阶跃的波形。 与室温之间似乎没有明显的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    波形的稳定性看起来不错。 是否可以在-30oC 温度下进行测量? 或者、您可以确认大容量电容器在较低温度下的特性相似。 IC 随温度变化不大。