请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62585 尊敬的所有人
关于输出放电功能、我有两个问题、如下所示:
1.输出放电 FET 开关的电流限制是多少?
2. 可以连接的 Vout 电容的最大值是多少? 我想在 C2器件上连接470uF 电容, 在断电时是否会损坏输出放电 FET?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人
关于输出放电功能、我有两个问题、如下所示:
1.输出放电 FET 开关的电流限制是多少?
2. 可以连接的 Vout 电容的最大值是多少? 我想在 C2器件上连接470uF 电容, 在断电时是否会损坏输出放电 FET?