This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:热关断

Guru**** 2389240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798929/tps563201-thermal-shutdown

器件型号:TPS563201

您好!

TPS563201的最高工作温度 Tj 150°C、但热关断温度。 172°C、TI 能解释一下吗? 谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T.

    这意味着如果 Tj 高达160C、仍有输出电压、但 EC 表中的参数(如电流限制、基准电压精度)不是 gurantee 、寿命将会缩短。

    当器件 Tj 超过172C 时、器件将关断。

    此致、

    张文森