This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:较大的 Ah 压降

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798673/bq4050-large-ah-drop

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

您好!

我们已将 TI GPC 工具发送的值上传到监测计中。 在 GPC 报告中、在 SOC 中观察到偏差、当询问 TI 有关精度的信息时、建议我们运行精度测试。  当我们完成2个充放电周期时,在第3个放电周期中,在放电开始时,Rah 从24947Ah 大幅下降到1792Ah (SOC 从98%下降到7%)。 是否有任何具体原因可以发生这种情况。 该软件包是一个4S8P 软件包。我已附加日志文件、GPC 报告和 gg 文件以供参考。

谢谢、

AV

e2e.ti.com/.../7288.dsg-info.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您的 gpc 报告显示您在室温和低温下都有很高的偏差。此外、日志文件中的最大误差为100%。 我认为您学习不正确。 您需要按照以下说明重新运行测试以与 gpccedv 配合使用

    谢谢
    Onyx