Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 主题中讨论的其他器件:GPCCEDV
您好!
我们已将 TI GPC 工具发送的值上传到监测计中。 在 GPC 报告中、在 SOC 中观察到偏差、当询问 TI 有关精度的信息时、建议我们运行精度测试。 当我们完成2个充放电周期时,在第3个放电周期中,在放电开始时,Rah 从24947Ah 大幅下降到1792Ah (SOC 从98%下降到7%)。 是否有任何具体原因可以发生这种情况。 该软件包是一个4S8P 软件包。我已附加日志文件、GPC 报告和 gg 文件以供参考。
谢谢、
AV