This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62051:6V 至3.3V/800mA、但输出为0V

Guru**** 2503575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62051, TPS62054, TPS62056, TPS62052, TPS62050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841495/tps62051-6v-to-3-3v-800ma-but-the-output-is-0v

器件型号:TPS62051
主题中讨论的其他器件: TPS62054TPS62056TPS62052TPS62050

你(们)好  

V_power 为6V

NB_POWER_CTL 为6V、硬件将上拉至直接硬件上的电源、测试电源输出、并且在10个电路板上未检测到数据。

我想在 V_M5311上获得3.3V/800mA、但输出为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我看不到您的原理图有什么问题。  您能否提供一些启动 波形、包括 Vin、SW 和 Vout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我现在要关闭这个线程。  您可以随时重新打开它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TPS62051电源芯片无法正常输出的问题已经解决:将 LBI 引脚拉高;
    对于固定输出、LBI 引脚可直接接地、例如 TPS62052、TPS62054、TPS62056;
    LBI 引脚、为了使可调输出需要上拉、TPS62050和 TPS62051是可调输出;

    谢谢

    Elsa Duan