Other Parts Discussed in Thread: TPS62051, TPS62054, TPS62056, TPS62052, TPS62050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62051 主题中讨论的其他器件: TPS62054、 TPS62056、 TPS62052、 TPS62050
你(们)好
V_power 为6V
NB_POWER_CTL 为6V、硬件将上拉至直接硬件上的电源、测试电源输出、并且在10个电路板上未检测到数据。
我想在 V_M5311上获得3.3V/800mA、但输出为0。