This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:输入电压寄存器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843054/bq25703a-inputvoltage-register

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25713

bq25703a 寄存 器。电压寄存器(I2C 地址=0B/0AH)无论我向寄存器写入什么值,寄存器值为3200mv,、但我可以向其他寄存器写入

您能告诉我输入电压寄存器(I2C 地址=0B/0AH)以及如何使用它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
       

       您的 REG0X20[13]=1看起来意味着您处于 VAP 模式。 在 VAP 模式下、VINDPM 功能被自动禁用。 如果您要更改输入电压寄存器、则需要先退出 VAP 模式。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     REG0X20是只读寄存器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
       

       抱歉、我将此器件误认为是 BQ25713。  

       您在哪种模式下看到此问题? 是否已插入适配器?  

       如果插入适配器、输入电压寄存器设置默认应比 Vin 低1.28V。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      ?插入或不插入,输入电压寄存器(I2C 地址=0B/0Ah)都无法写入,我不知道为什么您能告诉我 这种寄存器的含义及其使用方法。 我的项目是为4S 锂 电池充电。 很抱歉稍后确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherlock、

       如果输入电压下降超过 InputVoltage 寄存器允许的值、则器件进入 DPM 并减小充电电流。 首次插入适配器时、默认失调电压比空载 VBUS 电压低1.28V。  

       对于您的情况、您无法写入真的很奇怪、您能否在新电路板或芯片上重复出现此问题?

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢。