主题中讨论的其他器件:TPS40422、 TPS40428、 TPS40322、
这适用于0.85V 、40A 电源(即 每相高达10A)。
- 最小电流感应电压(电感器 DCR)
我使用的是电感 DCR 感应,当然,我的目标是尽量减少实际 DCR 以降低损耗:电感器数据表中指定的电阻值仅为0.17毫欧。 这当然意味着电流感应电压位于低侧。 为了实现可靠运行、电流感测引脚上建议的最小 Δ V 是多少?
供参考、我知道通常会设置 DCR 电流感应电路以匹配时间常数、从而使 Rc = L/DCR。 我计划(因为 DCR 很低)使用较低的 R.C 时间常数,以便在电感器电流上升时获得较高的 Δ V。 其代价是平均电流和纹波电流有不同的增益:我知道这一点,但如果您有任何特别的警告,我将不胜感激。
- 电流感应增益
我在数据表中看到电流感应“增益传输”为5.4 (标称值)。 简单地说、电流感应输入引脚之间的增益以及电流与误差放大器输出进行比较的点吗?
- 放大器和增益的方框图
我是否正确理解方框图,“A”放大器是否在电流模式控制环路中?
应用于“A”放大器的“K”和“Y”系数是什么?
…的“B”放大器是什么 它们是电流限制、电流平衡还是其他功能的一部分?