This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:电流感应电压和环路增益

Guru**** 1821300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422, TPS40428, TPS40322, TPS40090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838939/tps40090-current-sense-voltage-and-loop-gain

器件型号:TPS40090
主题中讨论的其他器件:TPS40422TPS40428TPS40322

这适用于0.85V 、40A 电源(即 每相高达10A)。

 

  1. 最小电流感应电压(电感器 DCR)

 

我使用的是电感 DCR 感应,当然,我的目标是尽量减少实际 DCR 以降低损耗:电感器数据表中指定的电阻值仅为0.17毫欧。 这当然意味着电流感应电压位于低侧。 为了实现可靠运行、电流感测引脚上建议的最小 Δ V 是多少?

 

供参考、我知道通常会设置 DCR 电流感应电路以匹配时间常数、从而使 Rc = L/DCR。 我计划(因为 DCR 很低)使用较低的 R.C 时间常数,以便在电感器电流上升时获得较高的 Δ V。 其代价是平均电流和纹波电流有不同的增益:我知道这一点,但如果您有任何特别的警告,我将不胜感激。

 

  1. 电流感应增益

 

我在数据表中看到电流感应“增益传输”为5.4 (标称值)。 简单地说、电流感应输入引脚之间的增益以及电流与误差放大器输出进行比较的点吗?

 

  1. 放大器和增益的方框图

 

我是否正确理解方框图,“A”放大器是否在电流模式控制环路中?

应用于“A”放大器的“K”和“Y”系数是什么?

…的“B”放大器是什么 它们是电流限制、电流平衡还是其他功能的一部分?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、  

    什么是 Vin 电压?

    对于0.85V 40A 设计、我建议使用两相解决方案。  

    对于低输入电压、可以考虑使用 TPS40322、TPS40422和 TPS40428。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于采用了远程电压感应、因此设计采用了该器件、并且还需要4个相位- 您是否认为我们不应使用该器件。  您是否已准备好回答这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、  

    对于0.85V、40A 设计、两相应该足够了。  

    如果设计尚未完成、我建议使用我推荐的器件。 所有这些部件都具有远程电压感测功能。  

    如果您仍然想使用 TPS40090四相、我可以查看您的问题并向您作出答复。  

    请告诉我。  

    谢谢

    钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、仍然想使用四相解决方案、希望您可以回答问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、  

    1. 电流感应增益

     答:是的,是的。  

     

    1. 放大器和增益的方框图

     我是否正确理解方框图,“A”放大器是否在电流模式控制环路中?

    答:是的。  

    应用于“A”放大器的“K”和“Y”系数是什么?

    …的“B”放大器是什么 它们是电流限制、电流平衡还是其他功能的一部分?

    回答:很抱歉、TPS40090多年前发布、在我支持该器件之前、 我不是很熟悉 K 和 Y 系数的详细信息。

    我猜 B 放大器是额外的电流平衡。 数据表第8页的"电流感应和平衡"部分提供了一些信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小电流感测电压(直流和峰-峰值交流电)仍然是我的问题。 您能否继续查看是否有进一步的指导。 如果我不得不故意选择具有更高电阻的电感器或添加电流感应电阻器、那将是一种耻辱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小电流感测电压(直流和峰-峰值交流电)仍然是我的问题。 您能否继续查看是否有进一步的指导。 如果我不得不故意选择具有更高电阻的电感器或添加电流感应电阻器、那将是一种耻辱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、  

    正常运行不需要最低电流感应电压、但电流感应电压将影响电流共享性能。 更低的电流感应电压、更差的电流共享性能。 我们在这里可以做的事情不多。 很抱歉。  

    如果您需要良好的电流共享性能、TPS40428+CSD95378B 是一个不错的选择、因为它使用功率级电流感应功能。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢-

    您能否建议电流感应电压和电流共享之间存在任何定量关系?

     当我们将原型板放回时,我们必须仔细查看它们的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、  

    抱歉、我没有定量计算。  

    您可以测试电路板返回时电流共享的外观。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、  

    我将首先关闭此帖子。  

    如果您在测试过程中有任何问题、请告诉我。  

    谢谢