尊敬的先生:
我们正在 TMS570LS0714 PCB 板中执行主动电池平衡。 我们面临 EMB1499/EMB1428 IC 的问题、该问题如下所述:
在电池充电期间(即从堆叠到电池的功率流)、EMB1499 IC 通过三个故障引脚(即故障[2:0]引脚)指示错误。 根据数据表、这表示存在初级侧电流(即 HV 侧)感测限值(001)故障。 我们使用推荐的33毫欧分流电阻器进行初级侧/高压侧电流感测。 33毫欧两端的电压馈送到 EMB1499的 VSENSE_LS 引脚。 我们探测了该引脚、并观察到电压在短时间内超过0.5V。 我们尝试使用15毫欧电阻器而不是33m Ω 来解决此问题。 但是,我们仍然面临着同样的问题。
我将随附隔离式直流/直流正向转换器原理图以及 EMB1499 IC 接口、以供您参考。
您是否可以向我们提供一些建议/反馈来解决此错误?
热切期待您的回应。
谢谢、此致、
Krunal Desai