This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:在 TMS570LS0714中、EMB1499为 EMB1428提供初级侧电流感测误差

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841442/tms570ls0714-in-tms570ls0714-emb1499-is-giving-error-of-primary-side-current-sense-to-emb1428

器件型号:TMS570LS0714

尊敬的先生:

我们正在 TMS570LS0714 PCB 板中执行主动电池平衡。 我们面临 EMB1499/EMB1428 IC 的问题、该问题如下所述:

在电池充电期间(即从堆叠到电池的功率流)、EMB1499 IC 通过三个故障引脚(即故障[2:0]引脚)指示错误。 根据数据表、这表示存在初级侧电流(即 HV 侧)感测限值(001)故障。 我们使用推荐的33毫欧分流电阻器进行初级侧/高压侧电流感测。 33毫欧两端的电压馈送到 EMB1499的 VSENSE_LS 引脚。 我们探测了该引脚、并观察到电压在短时间内超过0.5V。 我们尝试使用15毫欧电阻器而不是33m Ω 来解决此问题。 但是,我们仍然面临着同样的问题。

我将随附隔离式直流/直流正向转换器原理图以及 EMB1499 IC 接口、以供您参考。

您是否可以向我们提供一些建议/反馈来解决此错误?

热切期待您的回应。

谢谢、此致、  

Krunal Desai

e2e.ti.com/.../Isolated-Dc_2D00_Dc-converter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    初级侧电流限制典型值为132mV。 该值是否与 TMS570微控制器相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

     非常感谢您的快速响应。 我觉得电流限制与 TMS570微控制器没有关系。  EMB1499数据表中指定了电流限制(指定的电压范围应介于-0.5V 至0.5V 之间)。

    我们观察到、初级侧分流电阻器上的电压在短时间内超出上述值。 我们尝试使用33m Ω 和15m Ω、但误差仍然存在。  

    请尽可能提供建议。 期待您的回复。

    谢谢、此致、

    Krunal Desai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、

    您能否在该事件发生时捕获示波器图? 请探测关断电阻器上的电压、启用充电周期的信号上的电压以及故障线路上的电压(仅限故障引脚变为高电平、我相信 FAULT_0)。  

    观察到的电压是否超过134mV?

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leslie:

    感谢您的回复、Vsense 输入上的电压接近180mV。 我要附上波形的屏幕截图。 Frisr 波形为 Fault_0引脚。 和 s

    波形下方是 Vsense。

    寻找您的建议。

    谢谢、此致、

    Krunal Desai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、

    是否同时捕获了这2个图? 似乎他们是... 我想从图中看到的是、电压尖峰是否是导致故障触发的实际原因。 如果您尚未完成此操作、您可以在结尾处进行检查。

    我建议您详细阅读 EMB1499数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/emb1499q.pdf 中的"应用提示"部分 、并确保您遵循有关组件选择的建议、不仅适用于初级侧分流电阻器、还适用于其他组件。

    此致、

    Leslie