This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:无绕组的 ZCD 感应

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28056, UCC28070, UCD3138, UCC28060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839228/ucc28063-zcd-sensing-without-windings

器件型号:UCC28063
主题中讨论的其他器件: UCC28056UCC28070UCD3138UCC28060

您好!
是否可以通过使用 RC 分压器感测漏极电压来在没有辅助绕组的情况下驱动 ZCD UCC28063?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dovhal、您好!

    UCC28063设计用于辅助绕组、我不确定它在 FET 漏极电压下与 RC 分压器配合使用的效果如何。   

    我知道 UCC28056被设计成在 FET 的漏极上运行。  但是、TI 在交错 PFC 中不提供此功能。

    我搜索了 TI 的网络视图、但未找到有关如何实现此目标的应用手册。  您可以订购 EVM 并尝试对其进行修改、以查看  是否可以通过漏极实现 ZCD 感应。  但是 、这不是 TI 保证的。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我还有另一个问题:是否可以在 无桥配置中使用 UCC28063?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    您可能能够使其在半桥无桥中工作;但是、由于缺少栅极驱动器和适当的时序、它不会在全桥无 PFC 中工作。   

    UCC28070在无桥领域的工作已经过验证、网络上提供了一个参考设计;以及 解释如何实现这一目标的应用手册。  http://www.ti.com/tool/PMP40261?keyMatch=BRIDGELESS&tisearch=Search-EN-technicaldocument&usecase=part-number、http://www.ti.com/lit/an/slua517/slua517.pdf

    UCD3138可设计用于图腾柱无桥 PFC、以下链接将为您提供使用此设计的参考器件。

    C2000器件可用于 CrM 桥式无图腾柱 PFC。  以下链接将为您提供使用此器件的1.6kW 参考设计。

    请注意、如果您想在无桥 PFC 中使用这些器件中的任何一个、请使用不同的标题重新发布、以便合适的应用工程师能够支持您的设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我想在 800W 的半桥配置中使用 uc28063。 在输入电压较低的情况下、通过桥式整流器的高输入电流将导致大量功耗。 因此、我希望通过使用半桥 PFC 配置来降低损耗。
    在 该配置中、我应该如何将电流感应信号(CS)连接到 uc28063?  CS 是否参与输出电压的调节和控制? 我是否可以使用分流电阻器将其断开或用于感测每个 MOSFET (漏极源极)的电流?

    也许您会提供更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    多年前有一篇文章讨论 了电力 电子技术中的半桥 PFC 与交错 PFC。  您可以在以下链接中找到该文章。  

    本文评估了采用半桥 PFC 配置的 UCC28060 CRM PFC。  它显示了所需的电路。  您必须获取文章的完整 PDF 版本、才能展示如何在此配置中连接 UCC28060。  请注意、UCC28063是 UCC28060的改进版本、本文中的技术适用于半桥 PFC。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您的回复。

    遗憾的是、该文章中的所有图像都具有"死"链接、 并且不可用。 从哪里可以获得 PDF 版本? 您可以通过电子邮件将其发送给我吗?

    此致、

    Artem。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Choosing-Between-Semi_2D00_Bridgeless-or-Interleaved-PFC-907PETOloughlin.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我上传了一个 PDF 版本的文章、希望它能帮助您进行设计。

    此致、