主题中讨论的其他器件: UCC28056、 UCC28070、 UCD3138、 UCC28060
您好!
是否可以通过使用 RC 分压器感测漏极电压来在没有辅助绕组的情况下驱动 ZCD UCC28063?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dovhal、您好!
UCC28063设计用于辅助绕组、我不确定它在 FET 漏极电压下与 RC 分压器配合使用的效果如何。
我知道 UCC28056被设计成在 FET 的漏极上运行。 但是、TI 在交错 PFC 中不提供此功能。
我搜索了 TI 的网络视图、但未找到有关如何实现此目标的应用手册。 您可以订购 EVM 并尝试对其进行修改、以查看 是否可以通过漏极实现 ZCD 感应。 但是 、这不是 TI 保证的。
此致、
您好 James、
您可能能够使其在半桥无桥中工作;但是、由于缺少栅极驱动器和适当的时序、它不会在全桥无 PFC 中工作。
UCC28070在无桥领域的工作已经过验证、网络上提供了一个参考设计;以及 解释如何实现这一目标的应用手册。 http://www.ti.com/tool/PMP40261?keyMatch=BRIDGELESS&tisearch=Search-EN-technicaldocument&usecase=part-number、http://www.ti.com/lit/an/slua517/slua517.pdf
UCD3138可设计用于图腾柱无桥 PFC、以下链接将为您提供使用此设计的参考器件。
C2000器件可用于 CrM 桥式无图腾柱 PFC。 以下链接将为您提供使用此器件的1.6kW 参考设计。
请注意、如果您想在无桥 PFC 中使用这些器件中的任何一个、请使用不同的标题重新发布、以便合适的应用工程师能够支持您的设计。
此致、
感谢您的回复!
我想在 800W 的半桥配置中使用 uc28063。 在输入电压较低的情况下、通过桥式整流器的高输入电流将导致大量功耗。 因此、我希望通过使用半桥 PFC 配置来降低损耗。
在 该配置中、我应该如何将电流感应信号(CS)连接到 uc28063? CS 是否参与输出电压的调节和控制? 我是否可以使用分流电阻器将其断开或用于感测每个 MOSFET (漏极源极)的电流?
也许您会提供更好的解决方案。
e2e.ti.com/.../Choosing-Between-Semi_2D00_Bridgeless-or-Interleaved-PFC-907PETOloughlin.pdf