This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61181:TPS61181输出电压讨论

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61181
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797913/tps61181-tps61181-output-voltage-discussion

器件型号:TPS61181

您好 Sean、

如果总 VF 为14.4V、Vin 为13.2V、则需要检查 TPS61181的升压 LED 电源解决方案是否存在任何问题?

另请参见随附的。

泰纳克!

此致、

e2e.ti.com/.../TPS61181-circuit-discussion.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已指派适当的工程师来了解这一点。
    由於公众假期,当局可能会延迟作出回应。
    感谢您的理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chin、
    如果 Vin=13.2、Vout=14.4、则最小占空比约为8%、TPS61181的最小占空比小于7%、因此您可以确保占空比不会小于7%、这是正常的。 但是、如果您的输入或输出电压变化较大、则可能存在一些风险。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回答。

    顺便说一下、如果最小占空比小于7%(例如3%)、 会出现什么症状?

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chin、
    当它触发最小占空比时、它可能无法调节输出电压。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    好的、感谢您的回答!

    此致、