请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61181 您好 Sean、
如果总 VF 为14.4V、Vin 为13.2V、则需要检查 TPS61181的升压 LED 电源解决方案是否存在任何问题?
另请参见随附的。
泰纳克!
此致、
金
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.