This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:寿命数据块1

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842265/bq27z561-r1-lifetime-data-block-1

大家好、团队、

终身数据块1没有格式说明。 请提供。 客户希望读取此块。

谢谢、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,米兰

    我现在没有电路板 可以查看这一点、但您可以发送命令、然后读回32个字节。 将读取的数据与数据闪存中记录的使用寿命进行比较。 它们将是相同的。 我不能说它是小 端字节序格式还是大端字节序格式、但如果您有电路板、请阅读命令并发布结果图片。 然后转至数据存储器的"寿命"选项卡、并发布值的图片。 这样我就可以帮助您进行比较以确定格式。

    谢谢

    Onyx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,米兰

    由于您的最大电压和电流为0、因此我们无法为这些提供任何信息。 最高温度为80 十六进制、为128十进制。 最小温度为7f、十进制为127。

    我建议您手动编辑电压和电流并重复此命令、以便我们确定它们的正确位置。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我尝试过、但不知道为什么这两个数据不匹配。

    您能否与设计人员核实终身数据块1的格式?

    谢谢、

    米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    请回答我的问题。

    谢谢、

    米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,米兰

    很抱歉耽误你的回答。 我上周旅行了。 我们将对此进行研究、并在接下来的两天内回复您

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,米兰

    顺序为:电压、最大充电电流、最大 DSG 电流、最大电池温度、最小电池温度。 每个都是两个字节、首先是 LSB

     但愿这对您有所帮助

    谢谢

    Onyx