主题中讨论的其他器件:TIDA-00377、 TINA-TI、 TIDA-00751
尊敬的团队
http://www.ti.com/lit/df/tidrjj8/tidrjj8.pdf
我使用 TI TINA 9尝试 TIDA-00377固态继电器 SSR。 我有一个定制容性负载和一个正弦波函数发生器(±30V、2kHz)。
我的计划是使用 Arduino Uno 的5V GPIO 来切换 NFET。
由于我无法从 TINA 中找到 CSD19506KTT、我为仿真选择了通用 NFET 2N6755。
通过本文、
当栅极电压较高时、我期望交流信号流过 NFET。
而我的仿真结果看起来像是在栅极电压为0V 时连接函数发生器信号、与 Arduino 板的 GND 电平相同。 我可以问
问题0。 我的原理图是否正确? 我认为我正确遵循了 TIDA-00377。
问题1. 如何将 CSD19506KTT 导入 TINA 9? 如果可能、我希望使用我所需的 MOSFET 进行仿真。
问题2. 在输出(VF1和 VF2)中、我希望在 SSR 关闭时 VF2为0V。 但是、显示了负电压。
如何使该电压变为0V? 我应该添加一个下拉电阻器吗?
问题3. 使用5V 切换栅极、CSD19506KTT 是否可用于 SSR 应用?
问题4. 与原理图相比、我需要将函数发生器的负极端子(-)连接到 Arduino 的 GND。
而上述原理图将负极端子与 GND 分开。
如何更改原理图以将两个负极端子连接到 GND?