This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19506KTT:TIDA-00377固态继电器仿真

Guru**** 1196490 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00377, CSD19506KTT, TINA-TI, TIDA-00751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839052/csd19506ktt-tida-00377-simulation-for-solid-state-relay

器件型号:CSD19506KTT
主题中讨论的其他器件:TIDA-00377TINA-TITIDA-00751

尊敬的团队

http://www.ti.com/lit/df/tidrjj8/tidrjj8.pdf

我使用 TI TINA 9尝试 TIDA-00377固态继电器 SSR。 我有一个定制容性负载和一个正弦波函数发生器(±30V、2kHz)。

我的计划是使用 Arduino Uno 的5V GPIO 来切换 NFET。

由于我无法从 TINA 中找到 CSD19506KTT、我为仿真选择了通用 NFET 2N6755。

通过本文、

https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2016/07/26/a-modern-approach-to-solid-state-relay-design

当栅极电压较高时、我期望交流信号流过 NFET。

而我的仿真结果看起来像是在栅极电压为0V 时连接函数发生器信号、与 Arduino 板的 GND 电平相同。 我可以问

问题0。 我的原理图是否正确? 我认为我正确遵循了 TIDA-00377。

问题1. 如何将 CSD19506KTT 导入 TINA 9? 如果可能、我希望使用我所需的 MOSFET 进行仿真。

问题2. 在输出(VF1和 VF2)中、我希望在 SSR 关闭时 VF2为0V。 但是、显示了负电压。

如何使该电压变为0V? 我应该添加一个下拉电阻器吗?

问题3. 使用5V 切换栅极、CSD19506KTT 是否可用于 SSR 应用?

问题4. 与原理图相比、我需要将函数发生器的负极端子(-)连接到 Arduino 的 GND。

而上述原理图将负极端子与 GND 分开。

如何更改原理图以将两个负极端子连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很高兴再次听到您的声音。 让我首先从 TINA-TI 模型开始。 TI 不会在 TI.com 或 e2e 等公共论坛上发布或发布未加密模型。 我将向您发送一个朋友请求、在您接受该请求后、我可以在私人邮件中向您发送未加密的 CSD19506KTT 模型。 然后、您可以将其导入到 TINA-TI 中进行仿真。 下面的链接是一个应用手册、该手册将指导您如何将基于 Spice 的模型导入到 TINA-TI 中。

    我将不得不花一些时间查看您的原理图、以确保我了解您要实现的目标。 我还可以询问 Miro 的意见、因为他比我更熟悉 SSR 设计。 请注意、CSD19506KTT 的额定 RDS (ON)最小 VGS = 6V。 我们无法保证 VGS = 5V 时的 RDS (ON)。 请查看数据表第1页上的 RDS (on)与 VGS 曲线。 您可以看到、VGS = 5V 正好位于曲线的拐点。 这适用于典型器件。 由于曲线的接近垂直斜率、VTH 的微小变化会导致 RDS (ON)迅速增加。 我建议将 FET 的栅极驱动至至少6V (或更高)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John

    [引用 user="John Wallace1]]请注意 、CSD19506KTT 的 RDS (on)至少指定 VGS = 6V。 我们无法保证 VGS = 5V 时的 RDS (ON)。 请查看数据表第1页上的 RDS (on)与 VGS 曲线。 您可以看到、VGS = 5V 正好位于曲线的拐点。

    我理解您的观点。 但是、

    我看到阈值电压为2.5V。 此表是否具有误导性? 尽管我看到了该图、但我认为5V 就足够了。

    [引用 user="John Wallace1">]我将不得不花一些时间查看您的原理图、以确保了解您要实现的目标。 [/报价]

    我希望实现这样的应用

    可以使用微控制器打开/关闭发送到特定负载的交流信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅数据表中的电气特性表。 阈值电压指定为 ID = 250uA。 在 VGS = 6V 和 VGS = 10V 时指定导通电阻。 如前所述、我们无法保证 RDS (ON)的 VGS < 6V。 在生产过程中、器件会在这些条件下进行测试。 我在一封私人邮件中向您发送了未加密模型。 如果可以、请将 TINA-TI 仿真文件放入 zip 文件中、并以私人邮件的形式发送给我。 我想运行仿真并查看其行为。 希望我能找出问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    仿真看起来像预期的那样工作。 负载与交流电源串联。 我在 R1/C1上添加了一个电压表、并通过将开/关时间更改为24ms 来减慢栅极驱动。 当栅极驱动为高电平时、FET 处于导通状态、在负载上施加交流电压、当它们关闭时、负载上的电压变为0V。 在我用 TI 器件替换 FET 后、我将向您发送修改后的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、John。

    关于 Q4;

    "与原理图相比、我需要将函数发生器的负极端子(-)连接到 Arduino 的 GND。

    而上述原理图将负极端子与 GND 分开。

    如何更改原理图以将两个负极端子连接到 GND?"

    例如、假设我有一个可生成高压信号的运算放大器。

    创建此信号后、我希望该信号在两个 NFET 均导通时穿过节点。

    但是、我很难连接 NFET 的底部。

    我是否可以请求帮助以填写剩余部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将向工业系统工程师转发此事、以寻求他的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John。 感谢你的帮助。 我将等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的运算放大器 U1将创建以 GND 为基准的正弦波。 因此、您需要具有类似这样的东西

    这意味着您的控制信号未连接到 GND、而是悬空

    希望这对您有所帮助

    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Miro。 我是否可以询问更多有关这方面的详细信息? 我正在使用 Arduino Uno、其中 GPIO 变为5V 至0V。

    -我使用同相放大器来生成交流信号。 您是说我必须创建一个开环电路吗?

    我希望了解如何连接它。

    - VG1是否是控制信号、在我的案例中为 Arduino GPIO? 这是否会将 Arduino 与 N 沟道 MOSFET 的 GND 分开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    从先前的帖子中、您可以看到 SSR GND 与您的电源电路的 GND 不同。 Arduino 的 GND 与电源部分不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Miro。

    我当前的问题是、上述信号 VGS 2是 Arduino 创建的。

    目前、VGS 2与 Arduino 使用相同的领域。 在本例中、我应该如何更改它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、您需要在 VG1和 VG2之间进行电隔离、如 TIDA-00751中所示。

    我想问您要做什么、例如什么是应用、系统要求...

    此致

    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Miro Oljaca79"]在这种情况下、您需要在 VG1和 VG2之间进行电隔离、如 TIDA-00751中所示

    谢谢

    我有运算放大器、将方波放大到-30V 至30V、连接到多个电容负载。

    我只想在运算放大器输入获得输入时将负载连接到运算放大器。

    总之、将放大的方波连接到变压器、并使用变压器分离 GND、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否正在尝试这样做?

    此致

    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro。 是的、类似这样。

    一个问题是 NMOS 的源端连接到哪里? 相同 Arduino 的 GND?

    由于您将其悬空、我很好奇这是否仍需要变压器/电隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这将是一个连接示例。 每个 SSR 都需要与 Arduino 的 GND 隔离。

    在这里、我使用三个信号变压器来隔离三个 SSR。 Arduino 正在控制三个 GPIO。 现在、您将能够单独打开和关闭每个单独的受控负载。

    重新分级

    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助! 最后一个问题在关闭该开关之前、我认为您需要来自 GPIO1的交流信号来打开变压器。

    还是可以将 GPIO 5V/0V 切换为 GPIO1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    具体取决于您希望 MOSFET 导通的时间。 我将使用方波信号、这可能与 TIDA-00377中描述的情况类似。 您的 GPIO 将在0和5V 之间、并具有预确定频率。

    此外、我建议您打开单独的胎面并检查驱动固定负载的运算放大器的稳定性。

    如果您需要一些其他信息、请随时联系我。

    此致

    米罗