This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:LMG1020激光距离可以超过20米?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797928/lmg1020-lmg1020-laser-distance-can-over-20-meter

器件型号:LMG1020

尊敬的:

我们 很想设计 超过20米的便携式激光测距、LMG1020是否适合此应用?

此外、我们还 将使用 OSRAM 红外激光二极管 TR85

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    感谢您深入了解如何使用 LMG1020设计您的激光二极管应用。

    驱动电路在对激光二极管进行脉冲时非常重要、这是为了确保热性能受到控制、同时也为了确保眼睛安全而保持光强度。 实现这一目标的最佳方法是使用小于1%的占空比并测量激光电流或光功率。 脉冲激光二极管拓扑是谐振的、因此电源环路电感越低、系统满足规格要求的速度就越快。 LMG1020具有较小的封装尺寸、有助于缩短驱动器、FET、激光和电容器的楔入距离、从而降低电感、因此有助于缩短对激光二极管进行脉冲所需的快速上升和下降时间。 诀窍是避免上升和下降时间过短、以限制过冲和可能对激光造成的损坏、通常需要二极管钳位来帮助实现、 或者不要使上升和下降时间过慢、以防止 FET 产生窄脉冲宽度、这是应用精确的系统飞行时间测量所必需的。 GaN FET 可实现对激光器的快速响应、而 CSD17381等 MOSFET 应适合您的应用、因为它们更可靠、成本更低且更易于大规模生产。  

    查看 LMG1020 EVM、该 EVM 可让您评估1020以及您选择的任何激光二极管。 下面的 EVM 用户指南介绍了如何为您的应用创建最佳激光驱动。 如果您对如何使用 LMG1020实现激光雷达系统的最佳驱动有任何疑问、敬请告知。

    http://www.ti.com/lit/ug/snou150a/snou150a.pdf

    谢谢、