Other Parts Discussed in Thread: UC2843, UCC2808A-1
主题中讨论的其他器件:UC2843、
尊敬的各位:
在软启动,将 UCC2808A 引脚1 (COMP) PWM 从0%更改为50%,预期的 COMP 电压范围为0V 至5V。
但是、它实际上增加到大约1.5v、并且这个电压不会继续 上升。客户选择的 UC2843测试比较器引脚没有发现这个问题!
您能告诉我原因吗? 是否有任何解决方案
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UC2843, UCC2808A-1
尊敬的各位:
在软启动,将 UCC2808A 引脚1 (COMP) PWM 从0%更改为50%,预期的 COMP 电压范围为0V 至5V。
但是、它实际上增加到大约1.5v、并且这个电压不会继续 上升。客户选择的 UC2843测试比较器引脚没有发现这个问题!
您能告诉我原因吗? 是否有任何解决方案
您好、Tony、
我想您看到的是、这两个器件的传递函数增益是不同的。
如果 UCC2808A 和 UC2843的环路增益不同、预计 COMP 值将不相同。
环路反馈将确保输出电压正确、但没有理由使两个 COMP 值相同。
此外、UCC2808A 具有固定的内部软启动、而 UC2843可能具有可调软启动、具体取决于您的原理图设计。
我认为您应该决定要使用的器件、并围绕该器件设计电源。
此致
John