This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808A-1:在软启动,将 UCC2808A 引脚1 (COMP) PWM 从0%更改为50%,预计的 COMP 电压范围为0V 至5V。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843, UCC2808A-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841465/ucc2808a-1-in-soft-start-change-ucc2808a-pin-1-comp-pwm-from-0-to-50-the-expected-comp-voltage-is-from-0v-to-5v

器件型号:UCC2808A-1
主题中讨论的其他器件:UC2843

尊敬的各位:

             在软启动,将 UCC2808A 引脚1 (COMP) PWM 从0%更改为50%,预期的 COMP 电压范围为0V 至5V。

但是、它实际上增加到大约1.5v、并且这个电压不会继续 上升。客户选择的 UC2843测试比较器引脚没有发现这个问题!

您能告诉我原因吗? 是否有任何解决方案

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony 

    这两个控制器的 COMP 值可能不同、这是可以接受的。
    如果您的电源运行正常、则这两个控制器应提供正确的输出电压。

    UCC208A 是否提供正确的输出电压?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

              UCC2808A-1 能够提供正确的输出电压。改变占空比、这个补偿脚电压的变化不会很大。  ,?、软启动时的峰值电流为高电流。这就是为什么有一个解决方案的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我想您看到的是、这两个器件的传递函数增益是不同的。

    如果 UCC2808A 和 UC2843的环路增益不同、预计 COMP 值将不相同。

    环路反馈将确保输出电压正确、但没有理由使两个 COMP 值相同。

    此外、UCC2808A 具有固定的内部软启动、而 UC2843可能具有可调软启动、具体取决于您的原理图设计。

    我认为您应该决定要使用的器件、并围绕该器件设计电源。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John ;

       是否没有环路增益的参考设计?谢谢 。

          

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    很抱歉、我们在参考设计中没有此信息。

    我将关闭此帖子、因为我认为没有更多信息。

    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子。

    此致

    John