This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:带宽

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837350/ucc2897a-bandwidth

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: LM5022

您好、E2E、

我们使用 UCC2897A 设计2个隔离式电路、 并测量 符合规格(+/- 5%)的 VOUT 纹波、但带宽太慢。 (< FSW/20)

您能否仔细检查一下、让我们知道带宽还可以、还是仍然需要超过 FSW/20?

谢谢!


1.36~57V→12V/1.5A;FSW=250k

带宽:

瞬态:0~50%


瞬态:50~100%

  

2. 36~57V→54V/1A;FSW=250K

带宽:

瞬态:0~50%

瞬态:50~100%


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    应该可以通过该电路获得更高的带宽、但您需要原理图和准确的物料清单才能对您的器件进行任何更改。
     应用报告 SLUA535第5和6节详细介绍了补偿 UCC2897A 反馈环路的方法。
    您还可以查看此器件的任何参考设计、并检查此处使用的典型补偿组件值。
    然后、只需将其与您的设计中使用的值进行比较即可。 这将为您提供可能需要检查的组件的线索。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    电路如下所示、

    您能告诉我们如何微调带宽吗?

    对于12V 电压、我认为首先添加 C97、然后微调 C97、R131和 C100。

    54V 的 UCC2897A 、我认为微调 C401、C405和 R352。

    对吗?  或者、请告诉我们更多建议来完成它、谢谢!

    e2e.ti.com/.../CircuitReview_5F00_TI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    大约12V、我添加了 C97=4700pF 并将 R132修改为1k、波特图如下所示、

    我还对 R139、C132和 C97进行了微调,但没有任何改善。

    您能告诉我们如何增加带宽吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    虽然带宽仅为10kHz、但瞬态符合规格、但约为12V。 客户认为没关系。

    您能告诉我们如何 微调 36~58V→54V (UCC2897A)吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    在54V 原理图上、C401 (15nF)和 R352 (100k)的低频极点设置为大约100Hz。

    如果将 C401的值减小到10nF 或更低、则带宽应相应增加。

    这是改善阶跃响应的最简单方法。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们按照您的方法修改 C401和 R352。。。

    但带宽根本没有提高。

    我们只想增加带宽以确保更好地实现瞬态。

    你有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    很抱歉耽误你的时间。

    您的开关频率为250kHz、应用的合理带宽为10kHz 左右、瞬态响应中没有过冲。
    对于大多数应用而言、这是一个可接受的值。
    您可以继续尝试通过减小反馈放大器上的 RC 值来增加带宽、但老实说、我没有其他任何可能对您有所帮助的想法。

    我将关闭此帖子、因为似乎没有新信息。

    此致

    John