请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54620 主题中讨论的其他器件:TPS54521、 TPS24701、
请帮助检查 TPS54620、TPS54521和 TPS24701的电路原理图是否存在问题?
或向我们展示如何检查电路原理图。
电路的整个原理图设计完成后、必须检测这些参数并推荐要检测的软件;
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Elsa、
我对 TPS54620原理图有几个意见。 我建议将 C6398增大到15nF、并将 C2802减小到220pF。 这使得极点和零点与预期的交叉频率更加对称。
我还建议为与 R1594并联的电容器添加一个占位符。 如有必要、这将在调整瞬态响应方面提供更大的灵活性。
对于其他部分、正如 John 所说的、可能更容易单独发布一个帖子、以便让合适的人注意查看这些部分。
Anthony