This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:请帮助检查 TPS54620、TPS54521和 TPS24701的电路原理图是否存在问题?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54521, TPS24701, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797788/tps54620-please-help-check-if-there-is-a-problem-with-the-circuit-schematic-of-tps54620-tps54521-and-tps24701

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件:TPS54521TPS24701

请帮助检查 TPS54620、TPS54521和 TPS24701的电路原理图是否存在问题?

或向我们展示如何检查电路原理图。

电路的整个原理图设计完成后、必须检测这些参数并推荐要检测的软件;

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../1411.TI.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elsa、

    最好为每个器件型号单独发布一个帖子。  此论坛由参考器件型号(在本例中为 TPS54620)进行跟踪。  TPS54521和 TPS24701由其他团队提供支持、他们可能不知道。  此外、我在您的文档中未看到任何 TPS54521原理图。  我会让我们团队的某个人来查看 TPS54620或为您提供检查工具。  您使用了什么方法来获得外部组件值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    我对 TPS54620原理图有几个意见。 我建议将 C6398增大到15nF、并将 C2802减小到220pF。 这使得极点和零点与预期的交叉频率更加对称。

    我还建议为与 R1594并联的电容器添加一个占位符。 如有必要、这将在调整瞬态响应方面提供更大的灵活性。

    对于其他部分、正如 John 所说的、可能更容易单独发布一个帖子、以便让合适的人注意查看这些部分。

    Anthony