This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:如何固定 CSS 电容器值?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842746/tps55340-how-to-fix-css-capacitor-value

器件型号:TPS55340

您好!  

 在 TPS55340启动时、有一个电流峰值我想去除。 向数据表添加了序号它可以由 CSS 电容器进行调制。 它已经固定在0.22µF μ s、但似乎不够。 是否有任何公式可以设置电容器值?  

谢谢、  

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    启动输入浪涌电流与输出电容软启动时间有关。 在大多数情况下、0.2uF 软启动电容器应该足够了。 您使用的输出电容是多少? 您是否有任何启动波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    输出电容为180µF μ F。  

    启动时,我尝试使用1A 电源,我得到了以下结果:  

    谢谢、  

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    我不理解此范围的含义。 是输入电压还是输出电压?  

    您有原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉、我忘记了指定。 该示波器是 TPS55340的输出电压。  

    谢谢、  

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    TPS55340是一款非同步升压转换器。 一旦打开1A 电源、电源将通过电感 L 和二极管 D 为180uF 输出电容器充电。这就是存在高输入浪涌电流的原因。 无论软启动电容器大小如何、启动输入浪涌电流仍然很大。 这是正常行为。 如果您希望启动浪涌电流更小、则可以选择更小的输出电容器。