This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:PMIC 的输出电压不同于默认电压

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163173/tps65916-output-voltage-of-the-pmic-differed-from-the-default-voltage

器件型号:TPS65916

大家好、

我们使用  的是 TPS659163RGZT。 提供了默认电压。

但是、当我们验证 PMIC 时、我们将获得以下输出:

LDO1: 0.029V

LDO2: 0.028V

LDO4: 0.06V

LDO5: 0.053V

SMPS1:0.415V

SMPS2:3.077V

SMPS3:1.65V

SMPS4:3.085V

随附的原理图供参考。 请帮助我们解决此问题。 我们正在等待您的答复。

e2e.ti.com/.../4477.PMIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够提供 VCCA (VCC_3V3_EXT)和 VIO_IN (VCNTL_3V3)的启动波形? 您能否通过以下链接确认您是否已阅读了设计清单?

    https://www.ti.com/product/TPS65916?keyMatch=TPS65916&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Alex:

    感谢您的回答。 我们已阅读设计检查清单。 请查找 VCC_3V3_EXT 和 VIO_IN 的波形

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrilalita、

    感谢您提供的波形、因为我没有发现任何问题。 然后、您能否检查 LDOVRTC 启动波形、然后确认是否具有 I2C 通信?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的快速响应。 LDOVRTC 为1.8V。 我们没有使用的 I2C 通信。 实际上、该电路中存在短路。

    我们更换了 PMIC。 现在 LDOVRTC 为1.8V、但所有 SMPS 和 LDO 电压均为0V。 可能的原因是什么?  

     这是因为 OTP 需要在订单之前定义、因为它在 TI 最终测试期间进行了编程?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712142/faq-tps65916-can-i-run-the-pmic-without-otp-or-modify-the-otp

    请在这个问题上帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shrilalita、

    是的、OTP 需要在订单之前定义、并在 TI 最终测试期间对其进行编程。  

    很抱歉、我的混淆不清、但您能否澄清您在短路之前使用的器件型号以及您现在使用的器件型号? 您是否也是偶然在 EVM 上运行这些测试?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    相同的器件型号  TPS659163RGZT。  我们没有在 EVM 中运行测试。 我们仅测试 PMIC。 我们已经订购了40个 PMIC。 那么,有什么方法可以定义 OTP 并对 PMIC 进行编程

    请帮助我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrilalita、

    如果它以前工作过、并且器件型号完全相同、我认为这不是 PMIC 问题。 自 PMIC 关闭以来或由于 PMIC 关闭而导致电路板损坏了吗? 这将是我要研究的第一个问题。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    感谢您的回答。 我们将在通用 PCB 中单独测试 PMIC。 因此只有 PMIC 和分立式组件。  

    那么、有什么方法可以定义 OTP 并对 PMIC 进行编程

    请帮助我们解决此问题。

    此致、

    Shrilalita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrilalita、

    无法重新定义 OTP 并对 PMIC 进行编程。 这已经在生产测试期间完成。

    此致、

    Alex