大家好、
我们使用 的是 TPS659163RGZT。 提供了默认电压。

但是、当我们验证 PMIC 时、我们将获得以下输出:
LDO1: 0.029V
LDO2: 0.028V
LDO4: 0.06V
LDO5: 0.053V
SMPS1:0.415V
SMPS2:3.077V
SMPS3:1.65V
SMPS4:3.085V
随附的原理图供参考。 请帮助我们解决此问题。 我们正在等待您的答复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们使用 的是 TPS659163RGZT。 提供了默认电压。

但是、当我们验证 PMIC 时、我们将获得以下输出:
LDO1: 0.029V
LDO2: 0.028V
LDO4: 0.06V
LDO5: 0.053V
SMPS1:0.415V
SMPS2:3.077V
SMPS3:1.65V
SMPS4:3.085V
随附的原理图供参考。 请帮助我们解决此问题。 我们正在等待您的答复。
您好!
您是否能够提供 VCCA (VCC_3V3_EXT)和 VIO_IN (VCNTL_3V3)的启动波形? 您能否通过以下链接确认您是否已阅读了设计清单?
https://www.ti.com/product/TPS65916?keyMatch=TPS65916&tisearch=search-everything&usecase=GPN
此致、
Alex
尊敬的 Alex:
感谢您的快速响应。 LDOVRTC 为1.8V。 我们没有使用的 I2C 通信。 实际上、该电路中存在短路。
我们更换了 PMIC。 现在 LDOVRTC 为1.8V、但所有 SMPS 和 LDO 电压均为0V。 可能的原因是什么?
这是因为 OTP 需要在订单之前定义、因为它在 TI 最终测试期间进行了编程?
请在这个问题上帮助我们。