This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:LM5051 VCC 问题

Guru**** 2587275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842527/lm5051-lm5051-vcc-question

器件型号:LM5051

您好、支持团队  

原理图如下、引脚1输入为40~72VDC、有一个10kohm 电阻器

我将测量 PIN2 VCC、它仅约为8.2V。 为什么 VZ 不能钳制13V?
根据内部电路、引脚1中仍有50kOhm、但不应影响我的 PIN2 VCC 的电压、也不应有其他线路对电压进行分压?

在合理安全的设计中、我可以通过一种方法输入40VDC、VCC 是否可以读取13V?

非常感谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    在输入端施加40V 电压时、I_Line 电流约为0.525mA (请参阅图19)。

    在60K (10k 外部+ 50K 内部)条件下、60k 电阻器上的压降为31.5。 因此 Vcc 引脚上的电压为40-31.5=8.5V。

    关闭48V 电压、Vcc 将达到13.5V 钳位。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、  

    非常感谢您的回复、  

    还有一个问题、  

    如果 Vcc 处于13V (钳位电压)、那么什么是 IVCC 电流?

    为什么 Vcc 在建立的早期阶段不稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    在启动期间、Vcc 引脚接受更大的启动电流(短跨度)、该电流通常由 Vcc 引脚上的电容器提供。

    您能告诉我们 Vcc 引脚上的电容器是什么吗?

    您还能标记所有布线吗?

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kari  

    如果 Vcc 处于13V (钳位电压)、那么什么是 IVCC 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    您共享的电气特性表(线程顶部)显示、Vcc 在2mA Vcc 引脚电流下被钳位至13.0V (典型值)。

    允许的最大电流为10mA、如数据表建议的工作条件所示。

    同样、齐纳钳位电压随2mA 至10mA Vcc 电流的变化而变化、如同一个表(螺纹顶部)所示。

    此致、

    Kari。