主题中讨论的其他器件:BQ78350、 BQSTUDIO
工具/软件:WEBENCH设计工具
当我们的操作完成并发出关断命令后、LED 和 FET 都会关闭。 在退出关断时,我们按下了启动开关,然后 LED 和 FET 未打开,原因可能是什么? 我们按照 BQ78350 TRM 的第8.3.1和8.4.2节进行操作 、是否有任何设置要完成
如何退出关断模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
当我们的操作完成并发出关断命令后、LED 和 FET 都会关闭。 在退出关断时,我们按下了启动开关,然后 LED 和 FET 未打开,原因可能是什么? 我们按照 BQ78350 TRM 的第8.3.1和8.4.2节进行操作 、是否有任何设置要完成
如何退出关断模式?
按下启动开关是退出关断模式的正确方法。 默认情况下、FET 处于禁用状态。 有关将 DataFlash 中的 FET_EN 位设置为高电平的信息、请参阅此主题:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/688320/2554583
此致、
Matt
好的、先生
在关闭 CHG、DSG 之前、PCHG 寄存器被设置为高电平、器件功能为 good.check 插入的 file.e2e.ti.com/.../LI_2D00_ION.gg.csv
然后、我们发出 shutdown 命令并尝试提供引导信号。然后 FET 不在.CHG、DSG 和 PCHG 寄存器上、因此它们为什么未设置? 我认为这是问题所在,也是为什么 FET 未打开的原因,如何解决 SHUTDOWN.e2e.ti.com/.../LI_2D00_ION-SHUT-DOWN.gg.csv 后面附加的 issue.check 文件