This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ78350-R1:bq78350-R1

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838628/webench-tools-bq78350-r1-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQSTUDIO

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当我们的操作完成并发出关断命令后、LED 和 FET 都会关闭。 在退出关断时,我们按下了启动开关,然后 LED 和 FET 未打开,原因可能是什么? 我们按照 BQ78350 TRM 的第8.3.1和8.4.2节进行操作 、是否有任何设置要完成

如何退出关断模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按下启动开关是退出关断模式的正确方法。 默认情况下、FET 处于禁用状态。 有关将 DataFlash 中的 FET_EN 位设置为高电平的信息、请参阅此主题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/688320/2554583

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,

    尽管我们在制造状态中启用了 FET_EN、但 INIT 并未启用 FET INExit 关断模式。

    退出关断模式后,LED 指示灯亮起,但在4秒后不稳定。

    请为我们提供正确的解决方案  

    还为我们提供任何相关主题。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以向我发送数据闪存设置、我可以看一下吗? 您可以单击 BQStudio 的"Data Memory"屏幕上的"Export"按钮以保存.gg.csv 文件。

    对于相关线程、您可以使用 E2E 搜索栏。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生  

    在关闭 CHG、DSG 之前、PCHG 寄存器被设置为高电平、器件功能为 good.check 插入的 file.e2e.ti.com/.../LI_2D00_ION.gg.csv

    然后、我们发出 shutdown 命令并尝试提供引导信号。然后 FET 不在.CHG、DSG 和 PCHG 寄存器上、因此它们为什么未设置? 我认为这是问题所在,也是为什么 FET 未打开的原因,如何解决 SHUTDOWN.e2e.ti.com/.../LI_2D00_ION-SHUT-DOWN.gg.csv 后面附加的 issue.check 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说过您要在制造状态初始化中设置[FET_EN]位、但.gg.csv 文件显示该位未设置。  

    如果希望 FET 在关断后启用、则需要在数据闪存中写入此位。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将关闭此主题、因为您在另一个主题中提出了此问题。

    此致、

    Matt