请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54527 尊敬的 TI 团队:
使用 TPS54527:Vin=12V、Vout=5V,无负载。
并添加10uF 负载、输出电压被下拉至大约3V、这是波形和 原理图。
请帮助我分析原因、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.