This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1合作充电器建议?

Guru**** 2328620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ24610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842927/bq34z100-g1-partnered-charger-recommendation

主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1BQ24702BQ24610

大家好、

您建议将 TI 产品系列中的哪个充电器与 BQ34Z100-G1一起用于连接的锂离子电池? 它需要大约1A 的最大充电电流。

e2e.ti.com/.../Ultralife-UBBL22.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    I cam。 这看起来像是可能的候选基极或充电电流和30V 输入。 您有任何疑虑吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    实际上,由于我需要监控电池组温度,它看起来像 :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2954.pdf

    是否更适合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julio、

    看起来像4芯电池。 充电器的输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    是正确的、它确实是一个4芯电池。 输入为24V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julio、

    请查看 BQ24610

    http://www.ti.com/product/BQ24610

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、

    感谢您的建议、这看起来是一个更好的部分。 将此 IC 用于我所连接的电池组是否存在任何问题? 我看到它具有过压/欠压保护和放电电流限制。 电池组的这些特性会以任何方式影响充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

       我不熟悉 BQ341Z00-G1、但使用带保护器的 BQ24610不应存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的反馈、我不是指 BQ34Z00-G1、而是指电池组内部的保护电路。 考虑到电池组具有以下保护特性、充电是否会出现任何问题? 请参阅下面我所附数据表中的代码段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

      使用 BQ24610与电池组保护器时不会出现任何问题、因为这是一种常见的应用。 通常情况下、电池组会根据是否存在过压或欠压情况打开其充电或放电 FET。 当电池因过压情况放电时(过压时、充电 FET 将打开)、它最终将触发再充电阈值(如果适配器仍然连接)或在重新连接适配器时启动新的充电周期。 在欠压情况下、放电 FET 将打开、但充电 FET 应仍打开、从而提供从充电器到电池充电的路径、直到电池组退出欠压状态。