请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2373-4EVM-758 主题中讨论的其他器件:UCC2897A、
您好 TI
我们不需要 DCDC UCC2897A。
需要直接输出 TPS2373-4 50V 电压。
当负载缓慢增加时、它可以正常输出50V/71W。
但是、当直接连接0.2A、然后 PSE 上电时、输出50V 将降至0V。
原因是什么?
谢谢你
Jerry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI
我们不需要 DCDC UCC2897A。
需要直接输出 TPS2373-4 50V 电压。
当负载缓慢增加时、它可以正常输出50V/71W。
但是、当直接连接0.2A、然后 PSE 上电时、输出50V 将降至0V。
原因是什么?
谢谢你
Jerry