This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:输出电压将降至0V

Guru**** 2541120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TPS2373-4EVM-758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843208/tps2373-4evm-758-output-voltage-will-drop-to-0v

器件型号:TPS2373-4EVM-758
主题中讨论的其他器件:UCC2897A

您好 TI

我们不需要 DCDC UCC2897A。

需要直接输出 TPS2373-4 50V 电压。

当负载缓慢增加时、它可以正常输出50V/71W。

但是、当直接连接0.2A、然后 PSE 上电时、输出50V 将降至0V。  

原因是什么?

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    感谢您的提问、我希望您能做得更好。  

    我看到您说过您不需要 UCC2897A、但您是否正在使用自己的设计、或者此问题是否适用于 TPS2373-4EVM-758?

    此外、您使用的是什么 PSE?  

    最后、您能否测量 VDD-VSS 和输入电流? 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

     收到您的回复已超过一周。  除非我们在今后48小时内听到你的反馈,否则我将假定问题已经结束。  如果需要我们提供更多信息、请告知我们。

    感谢您考虑使用德州仪器的 PoE 产品、

    此致、

    Michael Pahl