Other Parts Discussed in Thread: TPS2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2595EVM 主题中讨论的其他器件:TPS2595
大家好、团队、
我们正在考虑将 TPS259530用于他们的设计。 他们测试了评估板,一切看起来都很合理,除了我得到了一个我不期望的结果。 如果器件开始出现短路,则不会获得编程的 Ilimit,但会降低很多。 数据表中的图34和36也可以明显看出这一点。 图50表明将达到 Ilimit。
在数据表中,我似乎找不到任何关于这种模式的内容。 客户希望了解 IC 如何决定进入和离开此模式。 我们是否有关于这方面的任何文档?
谢谢!
Errol