This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595EVM:已编程的 Ilimit

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843288/tps2595evm-programmed-ilimit

器件型号:TPS2595EVM
主题中讨论的其他器件:TPS2595

大家好、团队、

我们正在考虑将 TPS259530用于他们的设计。 他们测试了评估板,一切看起来都很合理,除了我得到了一个我不期望的结果。  如果器件开始出现短路,则不会获得编程的 Ilimit,但会降低很多。  数据表中的图34和36也可以明显看出这一点。  图50表明将达到 Ilimit。  

在数据表中,我似乎找不到任何关于这种模式的内容。  客户希望了解 IC 如何决定进入和离开此模式。 我们是否有关于这方面的任何文档?

谢谢!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在星期一再接回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    TPS2595的电流限制电路被设计成当输出电压少于1V 时、电流限制折返至一个较低的值。 这是为了减少短路情况下的电流限制。 所以、您观察到的行为是正常的、是预期的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    希望您的查询得到解决。 你还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    如果您没有 任何其他问题,我们可以关闭此主题吗?