您好!
我的设计目前使用的是 BQ7791500PWR。 一切似乎都完美无缺、只有一个小问题。 该版本应(通过数据表)具有高于4.2V 的 OV 保护和低于2.9V 的 UV 保护。 出于某种原因、我的充电将在4.05V 左右结束、而放电电则在3.3V 左右。 请告诉我、我的设计/使用可能出错的地方是什么?
谢谢、
哈维尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的设计目前使用的是 BQ7791500PWR。 一切似乎都完美无缺、只有一个小问题。 该版本应(通过数据表)具有高于4.2V 的 OV 保护和低于2.9V 的 UV 保护。 出于某种原因、我的充电将在4.05V 左右结束、而放电电则在3.3V 左右。 请告诉我、我的设计/使用可能出错的地方是什么?
谢谢、
哈维尔
您好!
很抱歉,我没有先加入这项计划。
大家好、Havel、
我已经稍微深入地探讨了可能导致这种情况的原因、可能值得调整您的电池平衡滤波器。 我注意到您的 Cin 为0.1uF、这是我们通常建议用于 FET 进行外部电池平衡的方法。 由于您使用器件的内部电池平衡功能、因此应将其更改为1uF 电容器。
如果问题仍然存在、您可以尝试调整 Rin 以更改电池平衡电流。 我们为该器件允许的最大电流为50mA、这与33欧姆的 Rin 相关。