This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915 OV 和 UV

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843394/bq77915-bq77915-ov-and-uv

器件型号:BQ77915

您好!

我的设计目前使用的是 BQ7791500PWR。 一切似乎都完美无缺、只有一个小问题。 该版本应(通过数据表)具有高于4.2V 的 OV 保护和低于2.9V 的 UV 保护。 出于某种原因、我的充电将在4.05V 左右结束、而放电电则在3.3V 左右。 请告诉我、我的设计/使用可能出错的地方是什么?

谢谢、

哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Havel、

    您能否将原理图发送给我以便我可以查看它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我没有先加入这项计划。

    e2e.ti.com/.../8284.BMS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、如果方案有点奇怪、我目前正在 Altium 中进行设计、我对该软件非常陌生。  

    我的计划中的一些内容:

    上传后、我注意到我的其中一个平衡电阻器为75欧姆、这只是方案中的一个错误

    所有电阻器均为62欧姆、使平衡电流约为25-30mA

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Havel、

    感谢您发送原理图。 我有几点意见:

    1. 不需要 R7和 R8。 SRP 和 SRN 引脚之间的任何额外电阻都会将器件上的电流保护配置为不需要的阈值。
    2. 我们建议 RGS (原理图上的 R11)为3.3MOhm。  
    3. 对于5S 配置、我们建议在 CBI 引脚上使用10kOhm 下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的评论! 下次肯定会把我的错误解决。 但是... 这些听起来不像是错误、这可能会导致我的问题、对吧?

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Havel、

    您可能实际观察的是电流保护而不是电压保护、在这种情况下、更改项目1将纠正该问题。 有时、这些问题看起来可能不会解决、但实际上会解决。 最好尽可能遵循数据表中的典型应用原理图、以确保器件按需要运行。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试了您关于移除电阻器的建议。 很遗憾,他没有什么可说的。 仍然是3.3V UV (我认为这实际上是 UV 保护、因为充电 FET 仍然导通)。

    还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Havel、

    最好尝试我在上一篇文章中建议的其他原理图更改。

    另一个需要检查的问题是您使用的仪器的精度。 如果您使用电源来模拟电池电压、不稳定的信号可能会导致保护在不良的时间跳闸。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢你能抽出时间。

    很遗憾,你的 建议都没有对我有用:(  

    还有其他原因吗?

    谢谢您、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Havel、

    通常、当我们遇到这样的问题并且原理图正常时、这是测量或模拟电池电压的电源问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我不会仿真电池电压。 我使用的是常规18650电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Havel、

    我已经稍微深入地探讨了可能导致这种情况的原因、可能值得调整您的电池平衡滤波器。 我注意到您的 Cin 为0.1uF、这是我们通常建议用于 FET 进行外部电池平衡的方法。 由于您使用器件的内部电池平衡功能、因此应将其更改为1uF 电容器。

    如果问题仍然存在、您可以尝试调整 Rin 以更改电池平衡电流。 我们为该器件允许的最大电流为50mA、这与33欧姆的 Rin 相关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您抽出宝贵的时间、我非常感谢您的观看!

    我很快就会尝试你的建议,在这里留言,它是怎么做的:)

    哈维尔