This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:TPS26625短路保护故障

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797304/tps2662-tps26625-short-circuit-protection-failure

器件型号:TPS2662

我们将在电路板上测试 TPS26625DRC。 器件烧毁-短路保护故障。 我们采取折返步骤:

1.输入电压30V。接通电路板。 SHDN -高电平、OUT 为30V

2.在 OUT 和接地之间连接手动开关和3.3欧姆或更低电阻。

3.切换开关->设备烧坏。

如果我们使用比6.8 Ω 更高的电阻、则器件正常工作。

如果我们使用 MOSFET 进行开关(斜升时间为10us 或更长时间),则器件工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    输入电压(CH1)在短路时也会下降。

    建议在 OUT 引脚上使用0.1uF 的最小电容、并且还需要肖特基二极管导通 OUT、以防止短路后 OUT 上出现负电压。

    请参阅 TPS2662数据表第33页的图61。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.1uF/100V 电容和 OUT 引脚上的 SMAJ58A 可在4.5V 至 40V 的输入电压范围内保护器件

    1uF/100V 电容和 OUT 引脚上的 SMAJ58A 可在4.5V 至60V 的输入电压范围内保护器件

    SMAJ58A 可替换为节省空间的 PTVS58VS1UR - BOTHs 在4.5V - 60V 的 VIN 范围内工作良好

    室温下的所有测试- aprox。 25°C。

    对于 TI:在下一修订版中嵌入在器件中的晶体管/保护将非常好。