This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:关于压降计算公式

Guru**** 2526800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794570/tps25942a-about-voltage-droop-calculation-formula

器件型号:TPS25942A

尊敬的 TI 团队:

我对 TPS25942A 数据表有疑问。

http://www.ti.com/lit/ds/slvsce9/slvsce9.pdf

在第36页上、有压降计算 V (压降)= I (负载) x 125us / C (总线)。

我将125us 视为开关速度、但它是如何在计算中推导出来的?  

谢谢你

Naim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naim、

    欢迎使用 E2E!
    让我检查一下这个、然后返回给您!

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naim、

    如您所见、在优先级电源多路复用实现中、主器件的 PGOOD 馈送到辅助器件的 OVP。 当 OVP 被拉至低电平时、辅助器件将被启用。
    125us 是典型的 OVP 接通延迟(OVP =低电平到内部 FET 开始接通的时刻)。 在此间隔期间、输出总线电容必须为负载供电。 这是否回答了您的问题?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    感谢您的回复。

    我在  时序要求 和典型特性中都找不到125us。

    我的第一个想法是 、它与图8、9、10相关。

    如果可能的话,我想详细了解  每个 阶段出现的延迟,以便 判断 我们的申请是否合适。  

    (例如:μ s 优先级路径 UVLO 启用延迟→ 优先级路径 PGOOD 低输出延迟→辅助路径 OVP 禁用延迟→辅助路径 FET 开启速度)

    引述:"125us 是典型的 OVP 开启延迟"

    在最糟糕的工作条件下、它是否会超过125us? 我可以知道最长延迟时间吗?

    此致

    Naim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naim、

    优先路径 UVLO 禁用延迟→优先路径 PGOOD 低输出延迟
    PGTH 降至编程阈值以下10us 后。 请参阅"图38。 电源正常延迟(下降)"

    优先级路径 PGOOD 低输出延迟→辅助路径 OVP 禁用延迟
    优先级路径的 PGOOD 直接连接到辅助引脚的 OVP ->因此无延迟

    辅助路径 OVP 禁用延迟→辅助路径 FET 开启速度
    125us、请参阅"图36。 OVP 接通延迟"

    遗憾的是、我们没有对该参数进行表征。 此外、只有典型值可用于所有时序参数。

    您能否分享您的系统要求和用例以在我的结尾进行检查

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复。 现在已经足够了。

    此致

    Naim