请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM20242 Thread 中讨论的其他器件: 鳄鱼
您好!
我 使用 WEBENCH 设计工具设计了具有 IC LM20242的直流/直流转换器。 输入为24VDC、输出为10VDC、开关频率为545kHz 时为0.5A。
我在输出电压方面遇到问题。 它在输出端具有高开关噪声(峰间电压接近7伏)。
下面是原理图和布局的快照。
请强调导致此问题的问题。
非常感谢您的早期重播。